This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2331920 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574909/ccs-tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好...我正在使用TMS320F2.8377万S Launch XL电路板。 我从控制套件中获取了LED BLINK文件并将其复制到单独的项目中,我还将所有头文件复制到新创建的项目中,并通过创建的项目路径链接它们。 一切都正常。程序在板上成功启动,但当我运行此程序时,它在 sysctrl.c文件内的initsyspll函数中被粘滞(ClkCfgRegs.SYSPLLSTS.bit.locks!=1)。 请建议我如何解决这个问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atul:

    看起来某些项目配置设置不正确。 您是否尝试通过直接从controlSUITE导入项目来运行项目?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    我正在通过从控制套件导入程序来运行该程序,所有设置都非常好,我也能够编译并加载到启动xl板,但它在sysctrl.c文件内的initsyspll函数中一直处于(CclkCfgRegs.SYSPLLSTS.bit.locks!=1)状态。

    此致,

    Atul Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    从控制套件运行程序时,它将进入InitSysCtrl()函数,并且它正在禁用看门狗,并且在禁用看门狗之后,它将再次返回并检查条件#ifdef _flash,然后输入if iside this if loop and Servicing memcpy(&RamfuncsRunStart,&RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize)函数,而在我们的情况下,我们已经完成了一个单独的项目,该程序开始从InitSysCtrl()函数执行,它正在禁用看门狗,并且在禁用看门狗之后,它再次返回,但不检查#ifdef _flash,而是绕过它 它将直接提供GPIO_EnableUnbondedIOPullups()函数,在执行所有进一步操作后,它将在sysctrl.c文件内的initsyspll函数中被粘滞(ClkCfgRegs.SYSPLLSTS.bit.locks!=1)。 请建议我如何解决这个问题。

    此致,

    Atul Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul,

    如果您正在从外部OSC运行代码,则可能是因为它没有提供时钟。 您是否可以在机上检查此信息?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够检查车载时钟和时钟设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭开机自检(假定问题已解决)。 如果不是,请重新打开此帖子并进行进一步更新或开始新帖子。