This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:将外部RAM和闪存添加到eZdsp

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575625/tms320f2812-adding-external-ram-and-flash-memory-to-ezdsp

部件号:TMS320F2812

您好,

我是TMS320F2812开发的新用户,我想将外部闪存和RAM添加到eZdsp。即刻录外部闪存并通过XINTF将其连接到eZdsp,从而直接从外部闪存运行代码。 我不想使用内部RAM或闪存。

请(从软件和硬件的角度)建议我如何做到这一点? 我们将高度赞赏这种循序渐进的做法。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amal:

    请参阅以下维客:
    processors.wiki.ti.com/.../External_Interface_XINTF_Type_1_FAQ_for_C2000
    processors.wiki.ti.com/.../External_Flash_Programming_on_C2000

    此外,您还可以在论坛中搜索除用户指南以外的任何其他信息。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Gautam,但链接描述了如何对外部闪存进行编程。我的问题是如何将外部RAM和ROM连接到控制器,以及如何告诉控制器从外部ROM加载程序并使用外部RAM????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该具体说明链接1。
    processors.wiki.ti.com/.../External_Interface_XINTF_Type_1_FAQ_for_C2000

    您是否已完成设备的XINTF用户指南? www.ti.com/.../spru067c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Gautam,我已经浏览了spru067c.pdf。 这很好地解释了如何配置芯片选择信号。 假设我通过一些闪存编程器对外部闪存进行编程,并将其连接到ZONE 6。 现在我如何告诉处理器从外部ROM加载程序?????
    即使我在.cmd链接器文件中提到.text区域位于区域6中,也要构建该项目,刻录到外部闪存,现在TMS320F2812如何知道.text代码位于连接到区域6的外部存储器中????
    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    aimal Khan 说:
    现在我如何告诉处理器从该外部ROM加载程序?????

    这是我能找到的最接近您的文档:它适用于F2834x,但请尝试关注F2812

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asimal,如果您对此主题有任何进一步的疑问,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在区域2和区域6上添加了外部闪存和外部RAM。在链接程序文件中提到了它们,将控制器的相应读/写信号连接到它们。我能够对它们进行编程。