This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:如何将一个TMS320F2.8377万S的内部RAM共享到另一个TMS320F2.8377万S

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577163/tms320f28377s-how-to-share-the-intern-ram-of-one-tms320f28377s-to-another-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S

我的客户想知道是否有任何方法可以将一个TMS320F2.8377万S的内部RAM共享到 另一个TMS320F2.8377万S和 台钳,以便快速访问数据。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    TMS320F2.8377万S上的内部RAM不能与 外部器件共享。 用户需要通过其中一个通信接口将存储在内部RAM中的信息传输到外部设备。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们可以在两个具有EMIF的C2000器件之间共享外部RAM吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    因为这种逻辑需要在板上构建,以确保在任何给定时间只有一个EMIF驱动信号,这对于这么多的信号可能有点棘手。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hardy,如果您对此有任何疑问,请告知我们。