This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-F2.8027万F:如何将闪存的一部分设置为永久

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576124/launchxl-f28027f-how-to-set-a-part-of-flash-to-be-persistent

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8305EVM

您好,

LAUNCHTXL-F2.8027万F + BOOSTXL-DRV8305EVM,

是否有如何使64k闪存的一部分持久化的示例?

我参加过这些论坛,但没有得到明确的答复。

 我们非常感谢您提供任何帮助/建议。

谢谢!

Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha,

    您的问题含糊不清。 "坚持"是什么意思? 您的意思是希望不断更新校准值/其他一些参数在闪存中重复更新吗?

    此致,

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,
    我想保存一些参数(32到64字节)以便在开机时检索这些参数。 我们正在为我们的项目添加更多的电机传感器参数,人们将对其进行调整,这就是为什么我要研究这个问题。

    谢谢!
    Asha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    我想通过修改F2.8027万F.cmd文件和我的项目文件来使其正常工作:

    在我添加的F2.8027万F.com文件中

        "          。。

           vib_buf_data   :> D_RAML0   page = 1.

           GRAPH_DATA :> D_RAML0   PAGE = 1

           myPersistent     :> D_RAML0   页=1----------- 我添加了"

    然后在我的proj源文件中添加

                  uINT16_t test_persistent[4];

                  #pragma data_section(test_persistent,"myPersistent";

    在我的main()中,我添加了以下代码,它似乎在重新启动调试器后保留了这些值:

         

               IF (test_persistent[0]== 0)

               {

                      test_persistent[0]= 2;

                      test_persistent[1]= 1;

                      test_persistent[2]= 3;

                      test_persistent[3]= 4;

               }

              否则,如果(test_persistent[0]== 2)

               {

                     test_persistent[0]= 5;

                     test_persistent[1]= 7;

                     test_persistent[2]= 8;

                     test_persistent[3]= 9;

              }

    但是,如何保证test_persistent[]始终保存最新数据? 是否可以分配特定的闪存?

    谢谢!

    Asha

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是重复的线程。 我将结束这一发言。
    Manoj