This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TMS320F2806x -微控制器闪存

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577302/rtos-tms320f2806x---flashing-the-microcontroller

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的各位:

我设计了自己的主板并刷新了微控制器,但启动和设置刷新的固件需要大约1秒钟。 根据数据表(第 40)和 LAUNCHLL-F2.8069万M 用户指南, GPIO 34和37应该像我一样高。 此外,我的Emmulator连接是按照数据表(第27页)中的说明进行的。  是否有人知道导致此启动延迟的原因?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1秒钟是否包括刷新固件?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在开机时将设备的XRSn拉高时得到检查?