This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:2.8377万S_FLASH_lnk.cmd-warning

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576955/ccs-launchxl-f28377s-28377s_flash_lnk-cmd-warning

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

hy全部,

我在使用2.8377万S_FLASH_lnk.cmd文件时遇到了小问题。

为什么会出现这些警告?

编译器版本:TI v 16.9 .1.LTS

非常感谢,

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo,

    当在F2837xS V200设备支持上使用较新的编译器时,会出现此问题。 您可以删除该链接器中的"ramfuncs"部分,也可以切换到使用controlSUITE中的V210 F2837xS器件支持包。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris,感谢您的回答。

    问题似乎已经解决,但我需要更好地了解如何修改链接器,以便在内存使用方面获得更多的可用空间。

    此致
    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo

    以下是有关使用链接器的两个有用Wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../C28x_Compiler_-_Understanding_Linking
    processors.wiki.ti.com/.../Linker_Command_File_Primer

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    此致
    Paolo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照 wiki中的建议在RAM中编译我的应用程序。

    程序构建成功,但在调试中,只有一个主循环的迭代。

    在第二次迭代时,程序在ISR void例程中循环,我不知道原因。

    但是,即使只有一次迭代,FIR也可以计算,而如果我将同一个项目编译到闪存中,FIR计算就会很糟糕!!

    我确信问题出在链接器上,您怎么看?

    使用的链接器:v191\F2837xS_common\cmd\2837xS_Generic_RAM_lnk.cmd</s>2837

    编译器:16.9 .1,16.9 .2

    此致,

    Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo

    您是否编辑过链接程序文件?
    请使用器件支持V210作为宣传材料,因为此修订版已正确调整为在链接器中使用“.TI.ramfunc”部分,并验证您在链接器中使用的是“.TI.ramfunc”。

    ISR发生时,您的堆栈指针在哪里? 检查堆栈是否溢出。

    确保您的LAUNCHXL已正确设置时钟: e2e.ti.com/.../194.786万

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Chris,

    我等待新版本的controlSUITE继续我的开发,因此我安装了3.4 5版本,并且我正在使用您推荐的V210支持。

    现在问题更是不一样了!

    闪存和RAM中的构建正常,但RAM中的FIR算法不起作用,相反,闪存中的整个程序不起作用,我不理解原因。

    这是我的代码:

    //###################################################################
    //文件:v伏特 计。c
    //标题:通过ePWM为F2837xS触发ADC。
    ////
    ! \addtogroup cpu01_example_list
    //! <h1>ADC ePWM触发(ADC_SOC_ePWM)</h1>//
    !
    //! 此示例设置ePWM以定期触发ADC。
    //!
    //! 程序运行后,内存将包含:\n
    //! -\b AdcaResults \b:
    来自//的一系列模数转换样本。 针脚A0。 样本之间的时间根据周期
    //! ePWM计时器。
    //
    //###########################################################################
    //$TI发布:F2837xS支持库v191 $//
    发布日期:星期五3月11日15:58:35 CST 2016美元
    //$版权:版权所有(C) 2014-2016 Texas2016 Texas Instruments Incorporated -
    //             http://www.ti.com/ 保留所有权利$//#########################################################################################
    
    
    //文件:Voltmetic_FFT.c
    //标题:ADC通过ePWM触发F2837xS。
    ////
    ! \addtogroup cpu01_example_list
    //! <h1>ADC ePWM触发(ADC_SOC_ePWM)</h1>//
    !
    //! 此示例设置ePWM以定期触发ADC。
    //!
    //! 程序运行后,内存将包含:\n
    //! -\b AdcaResults \b:
    来自//的一系列模数转换样本。 针脚A0。 样本之间的时间根据周期
    //! ePWM计时器。
    //
    //###########################################################################
    //$TI发布:F2837xS支持库v191 $//
    发布日期:星期五3月11日15:58:35 CST 2016美元
    //$版权:版权所有(C) 2014-2016 Texas2016 Texas Instruments Incorporated -
    //             http://www.ti.com/ 保留所有权利$//#########################################################################################
    
    
    #include "F28x_Project.h"// Device Headerfile and examples include File
    
    #include <FPU_mathy.h>
    #include <FPU_vector.h>
    #include <FPU_filter.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include #FPu_FFt_fut_fh/fut#fut_fut#fut_h/fp_fut#fut_fut_fut_futh/fut#fp_fut_fh/fp_fp_fut_fh/fp_fh/fp_fp_fh/fp_fut_fut_fh_fut_fh/fut_fut_fh/fh/fp_fp_fh_fp_fh_fut_fut_fh/fut_fh_fh_fh/fp_fp_fut_fh_fut_fh/fp_fp_#include
    #include #fp_
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    #define NPP16
    #define UART0_BASE 0x7200
    #define SizeCharDisplay 20
    
    
    
    
    
    //......... FIR滤波器设置..........
    #define FIR_ORDER 255
    
    #pragma data_section(firfp,"firfilt")
    FIR_FP firfp = FIR_FP_defaults;
    
    
    #pragma data_section(dbuffer,"firldb")
    float32 dbuffer[FIR_ORIORE+1];
    
    #pragma data_section(sigIn,"sigIn";
    #pragma data_section(sigOut,"sigOut");
    float32 sigIn[RFFT_size];
    float32 sigOut[RFFT_size];
    
    #pragma data_section(coeff, "coefffilt");
    //float32 const coeffe[FIR_ORIENT+1]= FIR_1KHz_LOW;
    float32 const coeffe[FIR_ORIENT+1]= FIR_LP_1kHz;
    FIR_FP_HANDLE HND_FIRFP =&FIRFP;
    //..................................
    
    //RFFT_ADC_F32_struct rfft_adc;
    //RFFT_ADC_F32_strut_handle HND_rfft_adc =&rfft_adc;
    
    RFFT_F32_pragt rfft;RFFT_F32_pragt rfft rfft;
    RFFT_buffa1
    
    
    
    
    
    ;RFabetfabet_fabetfabetfabetfabet;
    
    
    #pragma data_section(RFFTmagBuff,"RFFTdata3");
    float32 RFFTmagBuff[RFFT_size/2];
    
    #pragma data_section(RF32Coef,"RFFTdataa4");
    float32 RFFTF32Coef[RFFT_size];
    
    #pragma data_section(Power,"praga5";
    Float32 Power[RFFT_size/2];
    
    //#pragma data_section(PeakValueFFT,"RFFTdata6");
    //float32 PeakValueFFT[RFFT_size/2];
    
    
    
    #pragma data_section(ADCin1Buff,"RFFTdata7");
    uint16_t ADBuff_1Ft;
    
    #pragma data_section(Buffer_Signal_Scaled,"RFFTdata8");
    Float32 Buffer_Signal_Scaled[RFFT_size];
    
    //const float RFFTwindow[RFFT_size/2]= RECT2048;
    
    
    
    
    void ConfigureADC(void); //ADC,PWM
    void ConfigureEPWM (void);
    void SetupADCEpwm (UINT16通道);
    
    
    //void RFFT_F32_WIN (float *pbuffer,float *pWindow,uint16_t size); //FFT
    //void RFFT_F32_MAG(RFFT_F32_struct*);
    void PowerSpectrumCompute (void);
    void FFT(void);
    void FIR_Compute (void);
    
    void FloatToString(car *str, float f,char size);//显示
    void PrintFloatOnString (const char *Token1,float measure,char SizeMeasure,const char *Token2);
    void PrintIntegerOnString (const char *Token1,long measure,const char *Token2);
    void Print_Freq (float freq);
    
    //void useupart (void useart) //UART
    
    中断void adca1_isr (void);//ADC isr
    中断void xint3_isr (void);//GPIO60 isr
    
    静态int max (const float A[],const int dim,const int index);
    
    
    void set_Sample_Frequency (float fs);//获取和详细
    静态float True_RMS (float Signal),const pin,const int[,const int],const int index;void
    (fid)
    静态浮点频率_计算(const float Power_Spectrum [],const float FS,const int FFT_size,const unsigned int Max_Index);
    void AcqueSignal (void);
    void scale_input_buffer (void);
    
    
    void SetFreqUP (void);
    
    
    
    void SetPinLCD(void);// GPIO PIN
    
    UINT16结果Index;
    volatile UINT16 bufferFull;
    
    
    float RMS_value =0;
    float Freq;
    float FSample,FSample_default;
    unsigned int Max_Index =0;
    volatile char state =0;
    size_t p;
    size_t q;
    
    
    //unsigned int msg1len;//= strlen /msg1;
    
    UART; 设置波特率,数据位数,关闭奇偶校验,停止位数和记忆棒模式。
    //UINT32_t param1 =(UINT32_t)&SciaRegs;// 0x0.721万;//UINT32_t
    param2 =(UART_CONFIG_WLEN_8| UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_EZ);
    //UART32_t PARAM3 =5000万;//UINT32_T param1
    ,
    启用
    
    主参数
    1,配置
    
    
    
    1,配置0 初始化系统控制:
    // PLL,看门狗,启用外设时钟
    //此示例功能可在F2837xS_sysctrl.c文件中找到。
    InitSysCtrl();//
    
    步骤2. 初始化GPIO:
    //此示例函数可在F2837xS_GPIO .c文件中找到,
    //说明了如何将GPIO设置为其默认状态。
    InitGpio();//跳过此示例
    
    
    //步骤3。 清除所有中断并初始化PIE矢量表:
    //禁用CPU中断
    dint;
    
    //将PIE控制寄存器初始化为其默认状态。
    //默认状态是禁用所有PIE中断,
    并清除标志//。
    //此函数位于F2837xS_PIECTRL.c文件中。
    InitPieCtrl();
    
    SetPinLCD();//setta i pin per il显示器
    initialize_lcd();
    HOME_LCD();//
    
    禁用CPU中断并清除所有CPU中断标志:
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    
    //使用指向shell Interrupt
    //服务例程(ISR)的指针初始化PIE矢量表。
    //这将填充整个表,即使在此
    示例中未使用中断//。 这对于调试非常有用。
    // shell ISR例程位于F2837xS_DefaultIsr.C.中
    //此函数位于F2837xS_PieVect.C.中
    InitPieVectorTable();
    
    
    
    
    
    //Map ISR函数
    EALLOW;
    PieVectorTable.ADCA1_INT =&adca1_ISR;// ADCA中断1的函数
    PieVectorTable.XINT3_INT =&xint3_isr;
    EDIS;
    
    //配置ADC并开机
    ConfigureADC();//
    
    配置ePWM
    ConfigureEPWM();
    
    //在通道0上设置ePWM触发转换的ADC
    SetupADCEpwm (1);
    
    
    
    //启用全局中断和更高优先级的实时调试事件:
    IER || M_INT1;//启用组1中断
    EINT;//启用全局中断INTM
    ERTM;//启用全局实时中断DBGM
    
    
    结果索引=0;
    缓冲器全轮= 0;
    
    /* FIR通用过滤器初始化*/
    hnd_firfp->order = FIR_ORDER;
    hnd_firfp->dbuffer_ptr = dbuffer;
    hnd_firfp->coeff_ptr =(float *) coeff;
    hnd_firfp->init(Hnd_firfp);
    
    //HND_rfft_ADC->Tail =&(HND_rfft->OutBuf);
    hnd_rfft->FFTSize = RFFT_SIZE;//FFT大小
    hnd_rfft->FFTStages = RFFT_stages;//FFT stages
    hnd_rfft->InBuf =&RFFTin1Buff[0];//输入缓冲区(12位ADC)输入
    hnd_rfft->OutBuf =&RFFToutBuff[0];//输出缓冲区
    HND_rfft->CosSinBuf =&RFFTF32Coef[0];//twiddle因子
    hnd_rfft->MagBuf =&RFFTmagBuff[0];//幅值输出缓冲区
    RFFT_F32_Sincostable (HND_rfft);//计算宽度因子
    
    
    
    
    //在PIE中启用Xint3:组12中断1
    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE =1;//启用PIE块
    PieCtrlRegs.PIEIER12.bit.INTx1= 1;//启用PIE组12 INTx1
    IER || M_INT12;//启用CPU INT12
    EINT;//启用全局中断
    
    
    XintRegs.XINT3CR.bit.POLARITY = 2;//下降边缘
    XintRegs.XINT3CR.bit.enable = 1;//XINT3 interrpt enable
    
    
    GPIO_SetupXINT3Gpio(60);//GPIO60 SU XINT3
    
    
    
    //启用PIE中断
    PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;
    
    //sync ePWM
    EALLOW;
    CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
    
    
    //无限循环转换
    做
    {
    开关(状态)
    {
    
    案例1:
    执行{
    
    IF (GPIO _ReadPin (4)== 0){
    DELAY _US (1万);
    SetFreqUP();}
    
    
    IF (GPIO _ReadPin (19)== 0){
    DELAY _US (1万);
    SetFreqDWN();
    }
    
    
    PrintIntegerOnString ("速率:",(长) FSample," Hz);
    HOME_LCD();
    }同时(GPIO_ReadPin(61)!=0);
    
    Set_Sample_Frequency (FSample);
    DELAY _US (1万);
    状态= 3;
    中断;
    
    案例2:
    Set_Sample_Frequency (FSample);
    DELAY _US (1万);
    状态= 3;
    中断;
    
    案例3:
    AcquitreSignal();//获取信号
    scale_input_buffer();
    
    对于(q = 0;q < RFFT_SIZE;q++)
    {
    sigin[q]= Buffer_Signal_Scaled[q]= RFFTin1Buff[q];
    }
    FI_Compute ();
    FFT();//FFT计算
    PowerSpectrumCompute ();//功率谱
    Max_Index =最大值(功率,RFFT_SIZE>>>1,1);//搜索索引最大值起点为1个元素(无DC组件)
    频率=频率计算(功率,FSample,RFFT_Size,Max_Index);
    RMS_Value = True_RMS (Buffer_Signal_Scaled,RFFT_Size,Freq,FSample);
    PrintFloatOnString ("VRMS:",RMS_Value,3," V");
    goto_line_lcd (2);
    print_Freq (Freq);
    GOTO LINE_LCD (3);
    PrintIntegerOnString ("速率:",(长) FSample," Hz);
    HOME_LCD();
    中断;
    
    默认:
    FSample = 5万.0 ;//10 KHz默认值
    状态= 2;
    中断;
    }
    ASM (" ESTOP0");
    } While (1);
    
    
    }//
    
    
    
    
    写入ADC配置,并为ADC A和ADC B
    void ConfigureADC(void){打开ADC的电源
    
    EALLOW;
    
    //写入配置
    AdcaRegs.ADCCTL2.bit.prescale = 0b0110;//将ADCCLK除法器设置为/4
    AdcSetMode (ADC_ADCA,ADC_Resolution _12位,ADC_SIGNALMODE_SINGLE);
    
    
    //将脉冲位置设置为延迟
    AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;
    
    //打开ADC的电源
    AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;
    
    
    //延迟1毫秒,以使ADC有时间开机
    DELAY _US (1000);
    
    EDIS;
    }
    
    void ConfigureEPWM (void)
    {
    EALLOW;
    //假定ePWM时钟已启用
    
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0; //禁用组上的SOC
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4; //在计数时选择SOC
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; //在第一个事件上生成脉冲
    EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 311;
    EPwm1Regs.TBPRD = 624;
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3; //冻结计数器
    EDIS;
    }
    
    void SetupADCEpwm (UINT16通道)
    {
    UINT16 acqps;
    
    //根据分辨率确定最小采集窗口(在SYSCLKS中)
    IF ((ADC_Resolution _12bit == AdcaRegs.ADCCTL2.bit.Resolution){
    acqps =14;//75ns
    }
    否则{//分辨率为16位
    acqps =63;//320ns
    }
    
    //选择要转换的通道和转换结束标志
    EALLOW;
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC0将转换针A0
    
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = acqps;//样例窗口为100 SYSCLK周期
    
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5;// ePWM1 SOCA/C上的触发器
    
    AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0;//SOC0的结尾将设置INT1标志
    
    AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;//启用INT1标志
    
    AdcaRegs.ADCINTFLGCLL.bit.ADCINT1 =1;//确保INT1标志已清除
    }
    
    
    中断无效adca1_ISR(void){
    
    
    ADCin1Buff[resultsIndex+]=(AddaResultRegs.ADCRESULT0);
    IF (RFFT_Size<=resultsIndex)
    {
    结果索引=0;
    缓冲区完全= 1;
    }
    
    ADcaRegs.ADCINTFLGCLL.bit.ADCINT1 = 1;//清除INT1标志
    PieCtrlRegs.PIEACK_ALL = PIEACK_Group1;
    }
    
    
    
    中断无效xint3_ISR(void)
    {
    状态= 1;
    PieCtrlRegs.PIEACK/ALL = PIEACK_Group12;
    
    }
    
    
    
    
    静态int max (const float a[],const int dim,const int index)//cerca l'indice a Cui corrisponde il valore Massimo
    { //escludendo gli elemanti a partre dall'indice索引
    浮动最大值= 0.0 ;
    size_t IQ = 0;
    size_t pq = 0;
    
    用于(IQ =索引;IQ <(dim-index);IQ++)
    {
    IF (最大< A[IQ))
    {
    最大值= A[IQ];
    PQ = IQ;
    }
    
    }
    
    返回pq;
    }
    
    
    
    
    浮点最小值(Float A[],int dim)
    {
    
    int min = NULL;
    int ii;
    用于(ii =0;ii < dim;ii+){
    
    如果(min>a[ii])
    {
    min=a[ii];}
    
    
    
    }
    
    返回最小值;
    }
    
    
    
    
    void SetPinLCD(void)
    {
    
    GPIO_SetupPinMux(41, GPIO_MUX_CPU1,0);
    GPIO_SetupPinOptions(41, GPIO_OUTPUT, GPIO_PushPull);
    GPIO设置PinMux (71,GPIO _MUX_CPU1,0);
    GPIO设置PinOptions (71, GPIO输出,GPIO _推送Pull);
    GPIO _设置PinMux (89,GPIO _MUX_CPU1,0);
    GPIO_SetupPinOptions (89,GPIO输出,GPIO _推送);
    GPIO _设置PinMux (90,GPIO _MUX_CPU1, 0);
    GPIO_SetupPinOptions (90,GPIO输出,GPIO PushPull);
    GPIO _SetupPinMux (72, GPIO_MUX_CPU1,0);
    GPIO设置引脚选项(72,GPIO输出,GPIO按钮);
    GPIO_SetupPinMux (78,GPIO _MUX_CPU1,0);
    GPIO _SetupPinOptions (78,GPIO输出, GPIO_PushPull);
    GPIO设置PinMux (65,GPIO _MUX_CPU1,0);
    GPIO设置PinOptions (65, GPIO输出,GPIO _推送Pull);
    GPIO _设置PinMux (43,GPIO _MUX_CPU1,0);
    GPIO_SetupPinOptions (43,GPIO输出,GPIO _推送);
    
    GPIO _设置PinMux (60,GPIO _MUX_CPU1, 0);//usato per cambiare la freq di campionamento
    gPIO_SetupPinOptions (60,gPIO_INPUT,gPIO_PushPull);
    
    gPIO_SetupPinMux (61,gPIO_MUX_CPU1, 0);//confermo la freq di campionamento
    gPIO_SetupPinOptions (61,gPIO_INPUT,gPIO_PushPull);
    
    gPIO_SetupPinMux (4,gPIO_MUX_CPU1, 0);//增量la freq di campionamento
    gPIO_SetupPinOptions (4,gPIO_INPUT,gPIO_PushPull);
    
    gPIO_SetupPinMux (19,gPIO_MUX_CPU1, 0//decimento la freq di campionamento
    gPIO_SetupPinOptions(19, gPIO_INPUT,gPIO_PushPull);
    
    
    
    }//
    
    
    
    将浮点转换为字符串,一次一位十进制数字
    //假定浮点小于6.5536万且ARRAYSIZE足够大
    //问题: 它在大小处截断数字而不舍入
    // str是保存结果的char数组,float是要转换的数字
    // size是
    
    您可以使用void FloatToString (char *str,float f,char size)
    {的小数位数
    
    字符位置;//字符串中的位置
    
    字符长度;//结果的小数部分的长度
    
    CHAR* CURR;//下一个数字的临时保持符
    
    长值;//要转换的十进制数字
    
    位置= 0;//初始化位置,只是为了确定
    
    value =(int)f;//截断浮点数
    ltoa (value,str);//这有点危险,取决于str的长度
    //现在str数组的数字在小数点前
    
    if (f <0)//处理负数
    {
    f *=-1;
    值*=-1;
    }
    
    len = strlen(str);//找出整数部分的大小
    POS = len;//将指针定位到整数部分的末尾
    str[pos++]=',';//将小数点添加到字符串
    
    while (pos <(size + len + 1))//处理剩余数字
    {
    f = f -(浮点)值;//关闭数字的整个部分
    f *=10;//将下一位移过
    value =(int) f;//获取下一位数
    ltoa (值,货币);//将数字转换为字符串
    str[pos++]=*Curr;//向结果字符串和增量指针添加数字
    }
    }/*
    
    
    
    
    void PeakValueCompute (void){
    
    
    尺寸_t i;
    对于(i=0;i<=(RFFT_SIZE/2);i++)
    {PeakValueFFT[i]=RFFTmagBuff[i]/RFFT_size;}//calcola lo spettro di Potenza Che utilizziamo
    //per la stula della frequenza fondamentale del segnale
    }
    
    */
    
    
    
    
    static float Frequency_Compute (const float Power_Spectrum [],const float fs,const int FFT_size,const unsigned int Max_Index)
    {
    
    float a =0;
    float b =0;
    size_t jk= 0;
    
    ffor (jk = max_3; jk+
    {
    a += Power_Spectrum[jk]*(FS/FFT_size)*jk;
    b += Power_Spectrum [jk];
    
    
    }
    
    返回a/b;
    }
    
    
    
    作废采集信号(void)
    {
    //启动ePWM
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;//启用SOCA
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;//unfreeze,并进入UP计数模式
    
    
    //等待ePWM导致ADC转换,然后导致中断,
    //填充结果缓冲区,最终设置bufferFull
    //标志
    while (!bufferFull);
    bufferFull = 0;//清除缓冲区已满标志
    
    //停止ePWM
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;//禁用SOCA
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE =3;//freeze counter
    
    }
    
    
    
    void PowerSpectrumCompute (void){
    
    大小_t j;
    对于(j = 0;j <=(RFFT_SIZE/2);j++)
    
    POWER[j]=(RFFTmagBuff[j]*RFFTmagBuff[j])/(pow(RFFT_size,2));//calcola lo spettro di Potenza Che izzutiliamo
    //per la stula della frequenza fondamentale del segnale
    
    }
    
    
    
    void FFT(void){
    
    
    RFFT_f32u (HND_Rfft);
    RFFT_F32_MAG_TMU0(HND_Rfft);
    }
    
    
    
    
    
    void set_Sample_Frequency(Float FS)
    {
    unsigned int TBPRD =0;
    unsigned int CMPA =0;
    TBPRD =(unsigned int)((rnd_sp_rs (2亿.0 /(4*FS)-1)));
    CMPA =(unsigned int)((rnd_sp_rs ((2.0)-1)));
    EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = CMPA;
    EPwm1Regs.TBPRD = TBPRD;
    
    }
    
    
    
    void PrintFloatOnString (const char *Token1,float measure,char SizeMeasure,const char *Token2)
    {
    大小_t ij;
    CHAR String_empty_Spaces[SizeCharDisplay+1]="";
    char measure_float[SizeCharDisplay+1]="";
    
    CHAR StrToken1[SizeCharDisplay+1]="";
    CHAR StrToken2[SizeCharDisplay+1]="";
    
    字符模板字符串[SizeCharDisplay+1]="";
    字符结束字符串[SizeCharDisplay+1]="";
    
    strcpy (StrToken1,Token1);
    strcpy (StrToken2,Token2);
    
    strcpy (TempString,StrToken1);
    
    FloatToString (Measure_Float,Measure,SizeMeasure);
    
    strcat (TempString,measure_float);
    strcat (TempString,StrToken2);
    
    对于(ij = 0;ij < SizeCharDisplay-strlen (TempString);ij++)
    {
    string_empty_Spaces[ij]='';
    }
    string_empty_spaces[+ij]='\0';
    
    strcat (TempString,String_empty_Spaces);
    
    strcpy (EndString,TempString);
    write_string_lcd((unsigned char*)EndString);
    }
    
    void PrintIntegerOnString(const char *Token1, long measure, const char *Token2)
    {
    尺寸_t IQ;
    CHAR String_empty_Spaces[SizeCharDisplay+1]="";
    char measure_long [SizeCharDisplay+1]="";
    
    CHAR StrToken1[SizeCharDisplay+1]="";
    CHAR StrToken2[SizeCharDisplay+1]="";
    
    字符模板字符串[SizeCharDisplay+1]="";
    字符结束字符串[SizeCharDisplay+1]="";
    
    strcpy (StrToken1,Token1);
    strcpy (StrToken2,Token2);
    
    strcpy (TempString,StrToken1);
    
    ltoa (measure,measure_long);
    
    strcat (TempString,Measure_Long);
    strcat (TempString,StrToken2);
    
    对于(IQ = 0;IQ < SizeCharDisplay-strlen (TempString);IQ++)
    {
    string_empty_Spaces[IQ)='';
    }
    string_empty_spaces[+IQ]='\0';
    
    strcat (TempString,String_empty_Spaces);
    
    strcpy (EndString,TempString);
    write_string_lcd((unsigned char*)EndString);
    }
    
    
    void SetFreqUP (void){
    
    
    
    IF ((FSample >= 800.0)&&(FSample < 1000.0))
    FSample +=10;
    
    否则IF ((FSample >= 1000.0)&&(FSample < 1万.0))
    FSample +=100;
    
    否则IF ((FSample >= 1万.0)&&(FSample < 10万.0))
    FSample +=1000;
    
    否则IF ((FSample >= 10万.0)&&(FSample < 120万.0))
    FSample +=1万;
    
    Else FSample = 800;
    
    
    }
    
    
    void SetFreqDWN (void)
    {
    
    
    IF ((FSample > 800.0)&&(FSample <= 1000.0))
    FSample ---- 10;
    
    否则IF (((FSample > 1000.0)&&(FSample <= 1万.0))
    FSample ----=100;
    
    否则IF (((FSample > 1万.0)&&(FSample <= 10万.0))
    FSample -=1000;
    
    否则IF (((FSample > 10万.0)&&(FSample <= 120万.0))
    FSample -=1万;
    
    否则FSample = 120万;
    
    }
    
    
    
    
    
    
    静态浮点True_RMS (浮点信号[],const int dim,float Freq,float FS)
    {
    
    size_t z =0;
    
    float somma_dei_quadrati = 0.0 ;
    float media;
    //unsigned int nsample =(unsigned int)((Floor(DIM*(Freq/FS)-1)*(FS/Freq);
    
    
    
    z = 0);0.0 = z+
    
    media ++ signal[z];
    }
    
    media = media/dim;//calcolo la media del segnale
    
    
    
    for (z =0;z < dim;z++)
    {
    signal[z]= signal[z]- media;//sottraggo la media dai valori del segnale icansito
    }
    
    
    
    
    for (z =0;z < dim;z++)// adesso ho un subarray che contiene un n iNTERO di periodi del mio segnale
    {
    somma_die_quadrati ++ Signal[z]*Signal[z];
    
    }
    
    
    返回sqrt(somma_die_quadrat/dim);//valore efficace
    
    
    }
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    void Print_Freq(float freq)
    {
    
    float freq = freq;
    
    if((Freq >= 0.0 Freq)&(Freq < 1000.0 ))//Hz
    {
    IF ((Freq >= 0.0)&(Freq <= 9.999))// 0.001 - 9.999 3 cifre decimali,1 cifra intera.
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,3," Hz);
    
    否则IF ((Freq >= 10.0)&(Freq <= 99.99)// 10.00 - 99.99 2 cifre decimali,2 cifre intere
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,2," Hz);
    
    否则IF ((Freq >= 100.0)&(Freq <= 999.9)// 100.0 - 999.9 1 cifra decimale,3 cifre intere
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,1," Hz");
    }
    
    
    
    
    否则IF ((Freq >= 1000.0)&&(Freq < 100万.0))//KHz
    {
    频率=频率/ 1000.0 ;
    IF ((Freq >= 0.0)&(Freq <= 9.999))// 0.001 - 9.999 3 cifre decimali,1 cifra intera.
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,3," kHz");
    
    否则IF ((Freq >= 10.0)&(Freq <= 99.99)// 10.00 - 99.99 2 cifre decimali,2 cifre intere
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,2," kHz");
    
    否则IF ((Freq >= 100.0)&(Freq <= 999.9)// 100.0 - 999.9 1 cifra decimale,3 cifre intere
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,1," kHz");
    }
    
    否则IF ((Freq >= 100万.0)&&(Freq <= 500万.0)//MHz
    {
    频率=频率/ 100万.0 ;
    IF ((Freq >= 0.0)&(Freq <= 9.999))// 0.001 - 9.999 3 cifre decimali,1 cifra intera.
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,3," MHz);
    
    否则IF ((Freq >= 10.0)&(Freq <= 99.99)// 10.00 - 99.99 2 cifre decimali,2 cifre intere
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,2," MHz);
    
    否则IF ((Freq >= 100.0)&(Freq <= 999.9)// 100.0 - 999.9 1 cifra decimale,3 cifre intere
    PrintFloatOnString ("Fo:",Freq,1," MHz");
    }
    
    
    
    
    }
    
    
    
    
    
    void scale输入缓冲区(void){
    
    
    
    
    大小_t k;
    对于(k = 0;k <(RFFT_SIZE);k = k+2)
    {
    RFFTin1Buff[k]= 0.0.0732万421875</xmt-block>42.1875万 *(0b00001111111111111111和ADCin1Buff[k]);
    RFFTin1Buff[k+1]= 0.0.0732万421875</xmt-block>42.1875万 *(0b0.0011万1111111111111111&ADCin1Buff[k+1]);
    }11.1111万}</s>11.11111111亿 // 0.0.0732万421875</xmt-block>42.1875万 =3/4096 (3V ADC参考)
    
    
    }
    
    
    
    
    void FIR_Compute (void)
    {
    尺码_t fir;
    
    对于(fir = 0;fir < RFFT_size;fir ++)
    {
    hnd_firfp->input = sigin[fir];
    hnd_firfp->calc (&firfp);
    sigOut[fir]= HND_FIRFP->输出;
    
    }
    
    
    
    

    复位时:

    第一次迭代:

    CCS中的设置似乎正常,闪存和ram版本的设置相同,只有命令链接程序更改。

    我可以提供哪些其他信息来帮助您理解?

    非常感谢

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Chris,我解决了;)

    由于DELAY函数,所以闪存程序不能运行,所以我在CCS配置的预定义符号中使用了_FLASH指令。 一切都很好

    警告也消失了,我在链接程序cmd文件中使用命令创建部分:

    RFFTdata1 :> RAMGS0,	page =1,fill =0x1000
    RFFTdata2 :> RAMGS1,	page =1,fill =0x1000
    RFFTdata3 :> RAMGS2,	page =1,fill =0x0800
    RFFTdata4:> RAMFTGS3,	page =1
    	
    	,页= 0xRF1000 RFdata5:
    > RAMGS6,	页面= 1,填充= 0x1000
    sigIn :> RAMGS7,	页面= 1,fill = 0x1000
    sigOut:> RAMGS8,	页面= 1,fill = 0x1000
    RFFTdata7:> RAMGS9,	页面= 1,fill = 0x0800
    firldb:> RAMGS10,页面= 1,fill = 0x0400
    coefffilt:> RAMGS11,页面= 1
    ,
    
    fill = 0100 > RAMGS0 page = 1
    coefffilt align(4096)> RAMGS1 page = 1
    RFFTdata1:> RAMGS0,page = 1,align(4096) 

    现在一切正常,闪存和RAM内存中的代码工作正常。

    非常感谢大家,

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到保罗的声音!

    是的,对于闪存构建配置,必须始终定义该预定义符号。

    快乐的发展!

    此致

    Chris