This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C刻录失败

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574183/f28m35h52c-f28m35h52c-burning-fail

部件号:F28M35H52C

尊敬的

    客户使用大量 F28M35H52C芯片。 2016年之前还可以 但在数据代码:20.1623万中,客户发现许多都失败了。 情况如下:请帮助检查此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    您是否知道客户是否对其计划进行了任何更改? 此外,在 收到此错误后,他们是否尝试连接至CCS以检查在0x21万位置编程的内容?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek
    客户不更改任何内容。 他们使用CCS unitflash对其进行编程,是否需要CCS对其进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Frank,他们是否检查了发生编程错误的位置的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭线程,假定问题已解决。 如果没有,请重新打开此主题或开始新帖子。