This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2.8335万-EP:XINTF读取,写入周期行为帮助?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577224/sm320f28335-ep-help-xintf-read-write-cycles-behaviour

部件号:SM320F2.8335万-EP

如果将SM320F2.8335万-EP与XINTF总线一起使用,那么启动的读或写事务(带地址或数据的芯片选择,读或写频闪灯)后,是否总是能够在一个步骤中完成其整个周期,而不考虑中断等? 读或写周期的一部分是否可以从芯片选择=活动,读或写=活动开始,然后在不执行完整周期的情况下以芯片选择不活动结束?

芯片选择是否始终等于或大于非活动部件(连续读取,写入之间)的一个clk周期(XCLKOUT)?

请详细评论

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Su Do,
    我会看看我是否可以研究这个问题并尽快为您找到答案。
    您能否提供您正在使用的可订购部件号?
    谢谢!
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    部件号为SM320F2.8335万GJZMEP。
    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Su Do,我将把这个移到C2000论坛,因为他们有更多的专业知识需要确认。
    谢谢!
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Su Do,

    我不是XINTF的专家,但我的理解如下:

    XINTF操作一旦开始即为原子操作。 顺序由XINTF中的硬件状态机控制,因此CPU中断不会产生影响。

    同样,CS信号也不应错误切换。 请注意,当断言XOLD时,CS可以配置为“高-Z”,这可能看起来是假的CS切换。 但是,XINTF将在执行XOLD请求之前完成进程中操作。

    所有XINTF访问都同步到XCLKOUT的上升沿,因此我希望信号至少在一个XCLKOUT周期内断言。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Su Do,

    我对最后一点的CS信号有误。  如果CPU对同一区域进行背对背访问,则两次访问之间的CS信号可能保持较低。

    以下是一个包含更多详细信息的维客: http://processors.wiki.ti.com/index.php/External_Interface_XINTF_Type_0_FAQ_for_C2000#Q:_Will_the_chip_select_line_stay_low_during_back-to-back_accesses_to_the_same_zone.3F

    汤米