This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:如何制作独立的应用程序?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572765/launchxl-f28377s-how-to-make-standalone-applications

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

大家好,

我已经开发了一个应用程序,并且能够从闪存调试该应用程序。 但是,重置/重新启动后,我的应用程序停止工作,我需要再次转到CCS来运行代码。 如何使我的应用程序以独立模式运行? 我尝试在启动板中正确设置引导配置开关,但没有成功。 是否应该对.cmd文件执行某些操作以使我的应用程序独立运行?

欢迎提出任何建议。

谢谢。

此致,

LIJO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lijo:

    您的引导针是否设置正确? www.ti.com/.../sprui25b.pdf的6.3 部分

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    感谢您的快速响应。 我尝试将所有开关置于向上位置,并将TRSTn置于向下位置。 但这并没有什么帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIJO,

    您是否尝试过C2000Ware的任何TI示例? 如果没有,请尝试使用闪存配置构建它,并逐步查看代码,以查看与TI示例相比,您的应用中是否缺少任何内容。

    需要检查的一些事项:
    1)使用基于Flash的链接程序命令文件。
    2)在执行.TI.ramfunc部分的任何代码之前,请确保执行memcopy。
    3)检出Gel文件-禁用看门狗。 检查应用程序是否在为看门狗服务,以防代码中未禁用它。

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIJO,

    您现在是否能够以独立模式运行应用程序?

    谢谢,此致,
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIJO,

    我现在要结束这条线。  您可以根据需要启动不同的线程。

    谢谢,此致,

    Vamsi