This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:开机时演示程序不运行,无串行连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573750/launchxl-f28377s-demo-program-not-running-upon-power-up-no-serial-connection

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

我最近购买了C2000微处理器TMS320F2.8377万S LaunchadPad开发套件LAUNCHXL-F2.8377万S。

根据框中的说明,通过USB启动时,LED应以某种方式闪烁,然后默认为某些演示程序。

从我第一次开机起,每次LED指示灯都没有闪烁。  有几个指示灯亮起,表示已通电,但蓝色指示灯仅短暂闪烁,然后熄灭。

尝试打开putty以获取串行连接,但无法正常工作。  我已经验证(在Windows的设备管理器和Putty中)波特率,停止位,流控制等,但仍然不幸运。

在CCS中尝试验证与XDS100V2 USB调试探头的连接时,我收到以下消息(在其余说明下方)。

据我所知,我无法在主板上进行配置。  即使在周围移动车尾箱开关,也似乎没有什么区别。  除了XDS材料与主板部件之间的电源外,主板上没有任何跳线。

有什么建议?  谢谢!

[开始]

 

执行以下命令:

 

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

 

[结果]

 

 

——— [打印主板配置路径名]------------------

 

C:\Users\user\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

  TI\2\0\BrdDat testBoard.dat

 

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

 

该实用程序选择了100或510类产品。

该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

图书馆的构建日期是2016年7月27日。

库的构建时间是'18:31:37'。

库软件包版本为6.0 .407.3。

库组件版本为35.35 .0.0。

控制器不使用可编程FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。

控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

 

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。

控制器是FTDI FT2232,带USB接口。

从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。

该软件配置为支持FTDI FT2232功能。

控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的正时。

控制器无法控制输入引脚上的正时。

扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

 

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

 

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

 

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

 

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

 

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

 

此路径长度测试使用64个32位字的块。

 

JTAG IR指令路径长度测试失败。

JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。

 

JTAG DR旁路路径长度测试失败。

JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。

 

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

 

此测试将使用64个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

扫描测试:1,跳过:0,失败:0

使用0x0万执行测试。

测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。

测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:2,跳过:0,失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3,跳过:0,失败:2

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:3

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:4

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:5

某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG IR完整性扫描测试失败。

 

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

 

此测试将使用64个32位字的块。

此测试将仅应用一次。

 

使用0xFFFFFFFF执行测试。

扫描测试:1,跳过:0,失败:0

使用0x0万执行测试。

测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。

测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。

已提供前8个错误的详细信息。

实用程序现在只报告失败测试的计数。

扫描测试:2,跳过:0,失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3,跳过:0,失败:2

使用0x01FC1F1D执行测试。

扫描测试:4,跳过:0,失败:3

使用0x5533CCAA执行测试。

扫描测试:5,跳过:0,失败:4

使用0xAACC3355执行测试。

扫描测试:6,跳过:0,失败:5

某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。

 

JTAG DR完整性扫描测试失败。

 

[完]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰勒

    当您尝试通过仿真器连接到设备时,所有的启动开关是否都处于ON位置?
    触摸设备时是否感觉很热? 您可以检查3.3V和5V电源以确保它们处于正确的电压。 您还可以感受F2.8377万S的触感,看它是否很烫。 这有助于确定设备本身是否损坏。

    我只在JP1和JP2上使用跳线设置主板。 要引导至闪存,boot1和boot2处于打开位置,boot3处于关闭状态。 我使用TeraTerm的波特率设置为11.52万,8位数据,无奇偶校验和1个停止位。
    要连接到设备,请打开boot3,然后在CCS中启动调试会话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Mark。 我已确认boot1和boot2已打开,boot3为关闭。 我验证了引脚上的5V和3.3V电压。 不加热。 尽管D9和D10指示灯已打开,但启动时仍不闪烁。 没有串行数据;我这次尝试了TeraTerm。 不幸的是,在仔细检查电压读数的同时,我似乎暂时将5V和GND短路了--这是我的错误。 现在没有任何电源启动,并且主板的调试器侧有一些热量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说,如果仿真器一侧现在有局部加热,则该板可能会损坏。 很难从这里诊断哪个电路可能出现故障。 我建议使用电压表测试电源电路,查找电源和接地针脚之间的短路(主板未通电时)。 您还可以观察来自仿真器的JTAG信号,以查看是否有任何内容按其应有的方式切换。 仔细检查信号。 如果发现任何部件似乎损坏,您应该能够更换它。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰勒

    您是否能够找到问题的根本原因? 如果您将其追溯到根源,以便其他人可以从您的经验中学习,这将是一种很好的体验。