This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8031万:是否可以使用GPIO,SCI或SPI模拟I2C?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573321/tms320f28031-is-emulating-i2c-using-gpio-or-sci-or-spi-possible

部件号:TMS320F2.8031万

我需要两个独立的I2C通信,但控制器支持一个I2C,所以我想模拟第二个I2C通信。 是否可以使用乙醚GPIO,SCI或SPI或任何其他方法来实现?

pl建议和可能,并且可以共享一些示例代码。

谢谢!

Romi Srivastava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C用于在总线上运行。您要与之通信的两个设备不能设置为不同的地址吗? F2.8031万是I2C总线上的主从?

    话虽如此,您最好的选择是使用GPIO。 我没有示例代码,但我知道以前已经完成了。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romi,

    您是否有任何对我的查询的回复? 如果您已解决问题,请发布解决方案,以便其他人可以从您的经验中学习。