This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-Kit:InstaSpin GUI连接问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576980/drv8301-hc-c2-kit-instaspin-gui-connection-problem

部件号:DRV8301-HC-C2-Kit
主题中讨论的其他部件:DRV8301INSTASPIN-BLDCcontrolSUITE

我使用Code Composer Studio使用“InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV8301_v104.out”程序刷新MCU。

然后,我尝试运行"IntaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104.exe",起初,它抱怨Crosair引擎不得不停止。  现在我没有遇到这个错误,但仍然没有成功。

当我运行连接向导并单击连接到引擎时,我收到错误“crosshairs [engine] is not running,attempt to launch it?”

选择"是"会出现错误"我们找不到有效的DataPath.  请重新安装Crossshairs嵌入式客户端产品"

由于情况不太正确,因此向导中没有填充目标或连接方法。

如何安装嵌入式客户端产品?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:

    我已经在"DRV830x-HC-C2-KIT_V105"上对其进行了测试,并且没有重复这个问题。 您是否可以下载最新的controlSUITE以再次进行测试? 请按照GUI快速入门指南先设置硬件,然后再设置软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试重新安装controlSUITE。 无效果。

    我同事的笔记本电脑运行正常。 似乎我的膝上型可能与十字准线图形用户界面有某种冲突。
    插入USB时,我们注意到设备管理器的结果有所不同。

    我尝试更新一些USB驱动程序,但没有结果。 我认为这与我的PC处理串行端口的方式有关。

    使用代码编辑器工作室以及编译和下载到EVAL套件的所有其他功能都可以正常工作。 只是似乎无法运行Instaspin GUI可执行文件并与套件建立连接。 我收到一条错误消息,告诉我重新安装Crossair嵌入式客户端(如果我记得的话)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以检查JATG或SCI是否工作正常使用其他实用程序(如CCS)。如果是,您可能必须更新您的PC系统,因为我在Win7和win10上都对其进行了测试,这两种系统都能与您的同事一起工作。