This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万 CAN启动

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575069/tms320f28035-tms320f28035-can-boot

部件号:TMS320F2.8035万

我们正在处理一个需要使用CAN bootloader的项目。  我们正在尝试了解启动引导加载程序的机制。 目前,我们已将适当的GPIO绑定到1,TRST =0。  我已经阅读了应用程序说明,但我仍然不清楚用户在我的方案中如何使用bootloader。  即,始终引导至闪存,直到我要升级,然后使用bootloader进行引导。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

               通常,代码控制确实分支到片上闪存。 要调用CAN引导加载器,您可以在引导时读取GPIO引脚的状态。 或在引导时通过其中一个串行端口轮询"控制字节"。 此类代码可以驻留在可在闪存编程期间防止擦除的扇区中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有其他问题,请关闭此帖子。