This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过SMBus连接TMS320系列MCU?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577406/how-to-interface-to-a-tms320-series-mcu-through-smbus

主题中讨论的其他部件:BQ40Z60,controlSUITE

大家好,

应用程序中有一个电池管理部分。

bq40z60是一种完整的电池管理IC (充电+电量监测+保护),如果它可以与TMS320系列MCU连接(没有SMBus),则首选选用它。

使用TMS320系列MCU实现SMBus是否容易?

(见 :https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/57.7069万/2117899#2117899 )211.7899万)</s>211.7899万

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ras,

    大多数C200设备本身不支持SMBus,即没有硬件模块。 TMS320F2.8004万x系列器件如果有单个PMBus硬件模块,则可能适用于您的应用。

    对于其他设备系列,您必须在I2C上运行SMBus。 我们确实有一个通过I2C实现PMBus的应用程序库-根据您需要的SMBus传输协议的哪一部分,该库可能对您有用。  

    您可以在controlSUITE (C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\comms\PMBus\V100)中找到代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool,

    Ras Sharif50 说:
    使用TMS320系列MCU实施SMBus是否容易?[/QUOT]

    您可以很好地在I2C上构建SMBus,这根本不是一项艰巨的任务。 我也做了同样的事,它的性能也足够好。 虽然我没有提到上面建议的Vishal图书馆。

    此致,

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam,
    应该如何做到这一点?

    谢谢!
    拉苏尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ras Sharif50 说:
    应如何做到这一点?[/QUOT]

    您可以执行PMBus实施:  

    我对SMBus有非常定制的要求,因此我通过I2C简单地修改I2CRegs配置和TX/RX例程来构建相同的配置。 成功构建SMBus后,便会在以后构建PEC,ARP,SMBALERT#协议的其余部分。

    此致,

    Gautam