This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:关于CompDesigner.exe不可用

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577039/ccs-tms320f28377d-about-compdesigner-exe-unavailable

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITESFRAPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我单击CompDesigner.exe以获得以下提示(链接:C:\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\GUI  CompDesigner.exe)

C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\gui\CompDesigner.exe 不是有效的Win32应用程序!

如何解决这个问题!非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以查看常见问题解答

    1.确保您的计算机上安装了Microsoft .NET Framework 4.5 v或更高版本。 可从Microsoft网站下载。

    3.确保您在具有管理权限的目录中安装了controlSUITE,否则SFRA和补偿设计器GUI将不会从PowerSuite页面启动,因为您将不会对该文件夹具有管理权限,并且会阻止GUI在这些文件夹中执行某些读写操作。

    4.确保保存调整后的解决方案的位置的文件路径中没有任何空间,否则在尝试运行补偿设计器或SFRA GUI时可能会出现错误,或者页面可能无法加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Manish Bhardwaj!

    您的回答对我很有帮助。无法在WINXP系统NET 4.5 v中安装。我现在使用WIN7系统。没问题!

    如何在6.2 6.2 中使用常见问题解答。0?我没有在Code Composer Studio Studio 6.0中找到常见问题解答。谢谢!