This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:芯片勘误ADC转换

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573355/launchxl-f28377s-silicon-errata-adc-conversion

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

哈洛
 
我 购买了TMS320F2.8377万S LaunchPad开发套件。 我在ADC转换方面遇到了一些问题。 确切地说,我有TMX320F2.8377万S TPZP,所以我有芯片修订版代码B
 
在芯片勘误表中:SPRZ422D
章节:建议 ADC:12位开关电阻
版本B具有2千欧的Ron。
 
 
章节:ADC咨询 :随机转换错误
修订版B也会受到此错误的影响。
为解决此问题,我将采集时间设置为320 ns, 将ADC设置为40 MHz。 SYSCLK以200 MHz运行。 因此,我不得不花费更多时间,而不是使用数据表中的75 ns。
我有一些问题:
是否还有没有这些问题的其它版本(TMS320F2.8377万S),因此数据采集窗口更小?
如何购买另一个版本(如何确保不再购买版本B)?
 
 TMS320F2.8377万D是否存在相同的问题?
 
我正在进行硕士论文,我已经投入了一些时间来运行 TMS320F2.8377万S的C代码。
如果我在使用其他版本,我必须更改我的c代码?
如果我要处理 TMS320F2.8377万D,我必须修改c代码中的许多内容。
我想使用TMS320F2.8377万S LaunchPad对LLC转换器进行数字控制,因此我必须非常快速,ADC必须工作可靠。
任何建议
 
 
谨致问候,
 
Jonas Hemmer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas,

    今天购买的任何LAUNCHTXL-F2.8377万S都将具有生产芯片,这意味着它将是TMS320F2.8377万S修订版。 此修订版不受勘误表的影响。

    TMS320F2.8377万D RevB将出现相同的问题。 我不相信有任何含有RevB芯片的LAUNCHXL-F2.8379万D Launchpad的库存。 我确认后会通知您。

    在F2.8377万S-RevB上编写的任何代码都将在-revC上正常工作。 它也适用于F2.8377万D。

    我正在通知一位同事关于LLC转换器的建议。 他将比我更有能力帮助你们。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的,

    问题可能与此相关?

    我不确定我有哪个版本,但我有两个F2.8377万S Launchpad。

    设备1:TMX320F2.8377万SPZP YFB-46C96EW G4

    设备2:TMX320F2.8377万SPZPT YFB-52AS8NW G4

    在两个设备中,问题相同。

    哪种里维斯?

    谢谢。

    此致

    Paolo。