This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8377万S:助推器组件MKII与TMS LAUNCXL-F2.8377万S不能正常工作。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576904/launchxl-f28377s-booster-pack-mkii-not-working-properly-with-tms-launchxl-f28377s

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

您好,

我正在使用bosster pack makii和LAUNCHXL-F2.8377万S,但即使 成功上传代码,它也无法正常工作。 但是,一些与蜂鸣器相关的程序运行得非常好。 我不知道这是否是硬件造成的(即 LAUNCXL-F2.8377万S),请告诉我是否有任何方法可以将makii与LAUNCXL-F2.8377万S配合使用,请尽快帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否非常明确地说明哪些不起作用? 您能在这里为我们描述一下吗? 通常,只说"它不起作用"对论坛帮助您找到根本原因不太有用。

    这是您所指的BoosterPack吗?  http://www.ti.com/tool/boostxl-edumkii。我以前没有使用过BoosterPack,但LAUNCHLL-F2.8377万S符合BoosterPack标准,因此模块应该能够连接。 请比较GPIO信号,并确保您的GPIO多路复用已针对您尝试测试的功能正确配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    首先,感谢Mark Labbto的回复,更准确地说, 我无法使用www.ti.com/.../boostxl-edumkii的机载加速计。 当我通过Energia上传示例草图时,它对增强器包进行编程,没有错误,但加速计不返回读数,每次显示x=0并停止(在串行监视器上)。上传RGB LED加速计草图后。 RGB LED始终保持红色。 但蜂鸣器示例草图工作正常。 我正在使用energia17,因为energia18不提供LAUNCXL-F2.8377万S板选项。


    此致,
    Farooqui Ikram Uddin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要即时帮助,如果有人可以帮助我,请回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Farooqui,

    我今天不能看一下。 明天我应该可以使用一块板来测试它。

    您手上是否有示波器或电压表? 您可以测试加速度计的模拟输出,以查看它是否按预期工作。
    很遗憾,Energia没有提供很多调试环境,但您可以尝试在标准CCS项目中复制项目,并在寄存器级别进行调试。
    您是否有另一个可以尝试此草图的启动板?

    我正在努力让这款主板试用,但我今天不会拥有它。