This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8377万S:LAUNCHTXL-F2.8377万S

Guru**** 2330830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577367/launchxl-f28377s-launchxl-f28377s

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

您好,

我正在寻找一种外部供应LAUNCXL-f2.8377万s的方法,您知道这是否可行吗?
文档仅说明跳线的位置,但为接头引脚上的5V引脚供电不足以在主板上进行切换。

是否有人知道针脚和跳线的准确配置?

非常非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Valerio,

    您计划使用外部电源代替USB电源,对吗? 如果是这样,您只需通过C44为5V供电。 请务必检查示意图的极性是否正确。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Valerio,

    我已经删除了JP1和JP2,并在接头J1和J5上提供了3.3V电压。 (也可以使用J10。)

    此管座上的5V在Launchpad上产生,3.3V电压,因此无法在管座J1或J5上为Launchpad提供5V电压(5V仅为输出)

    此致
    Rene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene,

    正确,5V电源不能在未经修改的情况下为该板供电。

    您需要通过BP管座提供3.3V电压。 您可以通过卸下U12 IC来断开升压电路(3.3V至5V)。 这将确保没有通过BP管座的5V争用。

    另一种方法是按照Gautam所述进行。在C44上提供+5V电压,连接JP1和JP2,然后拆下U12。