This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:CAN接口-示例代码/参考手册

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576929/ccs-tmdxiddk379d-can-interface---example-code-reference-manual

部件号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他部件: ISO1050

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:


客户询问:

"尊敬的先生或女士:

我正在开发套件(TMMDXIDDK379D),我的问题是使用CAN -接口与控制器通信。 在 DesignDRIVE开发套件IDv DK 2.2 的表4-4的第26页 上,报告了3引脚CAN连接器(H5)硬件,因此我们在controlCARD Dockingboard上建立了与正常F2.8379万D的CAN通信。 如果我们尝试通过CAN接口与开发板通信,我们将无法获得信号。

是否有任何说明,说明如何在此开发套件上使用CAN? 您有一些示例代码吗?"

提前向大家表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    板中存在错误,CAN信号Rx和Tx在H1和U9之间交换。 如果可以 解决此问题,则可能会起作用。 请告诉我。

    Rgds,

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    目前,我正在开发套件(TMMDXIDDK379D),而且我也面临着相同的CAN通信问题。

    尊敬的Ramesh,请提供更多信息。"

    提前感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushuh,

    正如我之前提到的,CPU和CAN驱动器ISO1050 (RxD和TxD)之间的连接是反向/交换的。 如果可以解决这个问题,它应该可以正常工作。  它需要 切割这两条轨迹,并在驾驶员侧交叉连接。

    Rgds,

    Ramesh