This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8027万F:在仪表板上的"nstaSPIN-FOC MotorWare Instrumentation和quot;屏幕中添加其它字段

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576118/ccs-launchxl-f28027f-adding-additional-fields-to-nstaspin-foc-motorware-instrumentation-screen-on-guicomposer

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: BOOSTXL-DRV8305EVMMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有LAUNCHTXL-F2.8027万F和BOOSTXL-DRV8305EVM
使用CCSv7

我使用C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2802xF_UNIVERSAL.exe运行了几个示例,并将已构建/重命名的示例添加到appProgram.out
我想修改GUI——在“InstaSPIN-FOC MotorWare Instrumentation”上添加其他字段,我想知道是否有“How to”?

此外,它是否可以与CCSv7配合使用?

我们非常感谢您提供任何帮助/建议。

谢谢!

Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asha,

    此GUI是由GUI编写器设计的,您可以使用最新的GUI编写器(不依赖CCS)对其进行重新设计,并应支持CCSv7。 您可以参阅GUI撰写器用户指南以了解更多信息。