This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:在Launchpadxl-2.8069万M中获取实际时间和日期

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577344/ccs-launchxl-f28069m-get-the-actual-time-and-date-in-launchpadxl-28069m

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,
有人可以告诉我是否有任何方法可以获得实际时间和日期,例如模块(GPS)或其他内容,此外,我还想知道库时间的功能是什么。h?是否可以获得时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    Miguel cosmes 说:
    如果有办法获得实际时间和日期,有人可以告诉我,

    不可能。 您必须连接RTC。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Gautam,您是否有一些GPS模块的示例??