This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:启动板连接错误

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577249/tms320f28027f-launch-pad-connection-error

部件号:TMS320F2.8027万F

TMS320F2.8027万F启动板的USB连接出现问题。 我尝试在调试模式下下载代码,然后出现错误

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包6.0 .14.5)

我的PC端USB驱动程序看起来正常,如下所示

TI XDS100通道A

TI XDS 100ChannelB

谁能告诉我们可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    您能否确认您的TRSTn S1位置3不在向上位置? 如果启动TRSTn,调试器将无法连接。
    LED是否亮起? 您是否可以检查主板上的各种电压点以确保您的设备已正确通电?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这是S1-3的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了 我喜欢轻松修复。 如果您将来对其他主题有任何疑问,请创建新帖子。 满意的编码!