This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MOTORWARE:更改INSTASPIN运动控制器起动速度

Guru**** 2590860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576617/ccs-motorware-changing-the-instaspin-motion-controller-start-speed

部件号:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我正在使用instaspin运动,我有一个应用程序,其中电机以自由旋转方式启动- IE不从零速度启动。 我想在此自由转动过程中的某个时间建立速度设定点,并将电流升高到达到该设定点,以防止电机进一步减速(同时不提高速度)。 我发现的问题是,当我设置Spintac提供的最大加速度和加速度时,维持设定点的延迟是不可预测的,因为每次电动机实际已经旋转时,速度控制器都会从零速度启动。  

能否解释如何实现这一目标? 目前我能想到的唯一解决方法是将最小电流增加到零,将Jerk和加速限制设置为绝对最大值,然后将速度提升到低于目标速度, 将加速度和加速度更改为所需值,然后加速至当前速度。

我找到了这些功能,但我不确定应该如何使用它们:

STVELMOVE_setVelocityEnd (st_obj[mtrNum].velMoveHandle,_IQ (0.0));
STVELMOVE_setVelocityStart (st_obj[mtrNum].velMoveHandle,_IQ (0.0));

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steven Shenker:

    我建议您研究项目实验室10e -飞行启动,尽管我没有尝试InstaSPIN的这一功能,但我读过这一部分,并认为这可能是您的情况。

    祝您好运,