This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:请提供Qphase 3138A001-2048的2048的编码器数据表

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, HVPMSMMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576442/tmdshvmtrinspin-please-provide-encoder-data-sheet-of-qphase-3138a001-2048

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE, HVPMSMMTR

尊敬的TI:  

我购买 了带Qphase 3138A001-2048编码2048编码器的TMDSHVMTRINSPIN开发套件和HVMTR。

我向Quantum器件索要了数据表,但他们回答说我需要联系TI,因为它只适用于TI。

请提供有关如何使用的文档吗?

请告诉我任何我可以参考的汽车器具示例。

此致,

海龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位:

    有人能帮我使用Qphase编码器吗?

    此致,
    海龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hae,
    对于INSPIN,传感器实验室位于InstaSPIN运动实验室12 (速度)和13 (位置)。

    这些都是使用感应型HVPMSMMTR和HVACIMTR创建和测试的

    但是,我知道HVACIMTR的情况是,我们的供应商在没有告诉我们的情况下,开始向我们发送略有不同的版本的电机。 如果您使用InstaSPIN对电机进行了识别,但TI尚未对其进行测试,则此功能应该正常。 我们不再拥有为我们制造的HVACIMTR,将来也不会库存此电机。