This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有计划重新引入TI控制棒

Guru**** 2591030 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576958/are-there-any-plans-for-reintroducing-the-ti-control-sticks

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

您曾经拥有C2000微处理器的多个控制棒版本,例如 TMDX2.8069万USB或 TMDX2.8027万USB。  我似乎不再在您的网站上找到它们,经销商称它们已过时。

是否有计划重新引入它们(或引入C2000微处理器的任何其他控制杆版本),或者您是否完全更改了controlCARD/Launchpad?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    Alexander a 说:
    是否有计划重新引入它们(或引入C2000微处理器的任何其他控制杆版本)或您是否完全更改了controlCARD/Launchpad?[/QUOT]

    我担心这是因为在controlSticks上有任何进展已经很长时间了。 但在这方面,正式声明更有意义。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Gautam。 幸运的是,controlSUITE提供了控制棒的光绘文件(尤其是Piccolo对我来说很重要)。

    可能是我自己的一个愚蠢的问题,因为我总是使用一个随时可用的controlCARD/launchpad,因此这是我第一次:
    控制杆示意图显示FT2232D (U1)。 我相信U1是板载JTAG,我可以使用它来编程Piccolo,对吧?

    由于U1是一个裸芯片,我必须首先对它进行编程,才能成为JTAG/XDS100仿真器。
    为此,我可以按照以下链接上的说明操作:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100
    和/或中的指南
    C:\ti\controlSUITE\development _kits\~实用程序

    因此,从根本上说,考虑到您的参考设计中的PCB和组件以及Piccolo的BOM,我只需要一根USB电缆,将我的笔记本电脑与控制棒连接起来,然后将FTDI编程为JTAG, 然后我就可以使用Piccolo控制棒了。

    是否真的如此简单(基于我正确遵循和执行指示)?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander a 说:
    是否真的如此简单(基于我正确遵循和执行指令)?[/QUOT]

    在我的上述回复中,我将引导您了解controlSTICK的原理图和PCB,但我不确定您是否对其感兴趣。 现在,您同样感兴趣...是的,您可以与PCB制造商共享光化剂,并采购BOM材料以实现相同的效果。 您需要对FTDI EEPROM进行编程,该EEPROM在您提到的链接中提供。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝好好运,祝好!
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    要回答您的原始问题:  

    我们不打算恢复controlSTICK。 controlSTICK与launchPAD具有相同的介绍性工具,Launchpad具有更大的生态系统/更多插件板等  


    谢谢!
    Brett