This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我的一位客户在安全关键型应用中使用F2808,需要验证设备和任何支持工具的运行情况。
他们询问有关勘误 表“内存:闪存和OTP Prefetch Buffer Overflow”的信息,其中指出“使用程序内存寻址的指令包括MAC/XMAC,DMAC/XMACD,QMACL,IMACL,Spread/XPREAD和PWRITE/XPWRITE”
使用'include'一词表明这不是确定的清单,而是确定产品是否受到影响所必需的。
编译器生成的代码的变通办法是使用开关,该开关仅适用于本产品上合格的较高版本的编译器,因此不是可能的解决方案。 使用的编译器版本是使用TMS320C2000 C/C++ Codegen PC版本3.09 的2.21
请提供受影响的指令的完整列表,并建议可能用于此版本编译器的任何变通办法。
此致
Bob Bacon
勘误表的修订版已在网站上发布,其中包含更新的措辞。