This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:如何在EPWM1A和EPWM1B之间实现180度相移?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576849/ccs-tms320f28027-how-to-get-180-degrees-phase-shift-between-epwm1a-and-epwm1b

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我目前一直在使用ADC的PWM上工作。我们采用了死区电路。但我无法获得180度相移

您可以建议使用除PWM_setDeadBandPolarity()之外的任何命令来实现两个PWM之间的180相位偏移吗

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhuri,

    您只需参阅ePWM用户指南的“常见配置的2.4 4波形”一节。 您可以在此处找到包含代码的配置。

    此致,
    Gautam