This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8335万:设备无法正常工作且过热

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577045/tmdsdock28335-the-device-is-not-working-and-getting-too-hot

部件号:TMDSDOCK2.8335万

支持路径:/产品/生产,订购和质量/

实验板套件突然无法工作,并且通过 USB连接到PC后处理器变得过热。  我现在要做什么。 处理器上现在可以看到一些小孔(如斑点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉什米

    很抱歉,您的处理器可能烧坏了。 我曾经遇到过同样的问题,后来我得知处理器已经不在。

    找到冷却器(如铝块+冷却风扇),将其放在处理器上,尝试将处理器与CCS连接。 小心您可能会烧坏您PC的主板,因为主板可能需要来自您的移动板的太多电流。

    如果您可以连接到2.8335万,请先禁用所有外围设备并检查温度。 如果很冷,请逐个启用外围设备,以了解哪个设备有问题。

    我希望您能找回主板。
    客安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你当时做了什么。 他们是换了卡还是not..it太可怜了。我们在印度很难买到这种产品,当这些东西被破坏时,我们的整个工作都停止了。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的不是控制卡,而是我们公司生产的定制板。 因此我们改变了DSP。

    但我可以理解您。 您没有公司的机会。 我希望你们不要再出现这种问题。

    客安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉您的情况。 嗯,似乎你已经煮好了控制卡。 这是如何发生的?

    我恐怕你的一些针脚可能短路了。 尝试找出是否存在一些短路(仍有一些断路可能导致发热)。 您可能需要尽快订购新套件,因为这需要时间。

    请小心上面的情况,即您的卡被烧过,以免再次发生。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人,我是非常小心地把它处理的。 我唯一怀疑的是,我使用了一个5伏的外部电源,使它通过闪光运行大约一个小时。