This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:构建例程提示错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573739/ccs-tms320f28379d-build-routine-prompt-error

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我正在构建一个例程。(链接:C:\ti\controlSUIT\PowerSuite\v_1_06_00_00\HV_1PH_DCAC\f2837x\voltagesourceinvlcfltr)

以下错误:

1、找不到以下路径中的软件包'evkits.hv_1PH_DCAC':'c:/ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_01_00_00/packages;C:/ti/xdctools_3_31_03_43_core/packages;..;'。 确保正确设置了软件包路径。

2、gmake:***[built-5.78006705亿]错误1

3、gmake:目标'全部'由于错误而没有重制。

我不理解这些问题的含义。如何解决这些问题。我需要帮助。

使用工具:ccsSUITE 6.2 (最新)!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算机上似乎未安装PowerSuite,  

    请确保已安装,您可以通过查看PowerSuite的常见问题解答部分中的副本来验证这一点。  

    3.检查CCS内部是否安装了PowerSuite:

    在CCS中创建“新工作区”。 当工作区打开时,Code Composer Studio将自动发现PowerSuite并要求您进行安装。 选择是以安装PowerSuite。 更改生效需要重新启动CCS。

    要验证是否正确安装了PowerSuite,请转至“Windows ->首选项-> Code Composer Studio -> RTSC ->产品”,您将看到“安装的产品”下列出了PowerSuite。

    如果没有,请单击“安装新的”并浏览到“controlSUITTE\PowerSuite\[version]",然后选择安装。

    您需要位于 C:\ti\controlSUIT\PowerSuite\v_1_06_00_00的PowerSuite版本

    这将安装PowerSuite并要求您重新启动CCS工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manish Bhardwaj!
    我做到了您所说1.1 的。Windows->Preferences->Code Composer Studio ->产品->RTSC。In产品和存储库都有PowerSuite(PowerSuite.PowerSuite) 0.00。 很抱歉! 我无法发送图片!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manish Bhardwaj!
    您的答案是正确的。我已经解决了这个问题。谢谢!