This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MP3 - WMA - WAV解码器/播放器

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576923/mp3---wma---wav-decoder-player

您是否有一款产品可以执行下列功能?

Richard Pearl–www.banjomobile.com

我正在寻找符合以下规格的高质量MP3音乐播放器模块。 不需要FM或记录功能!!!

—大号数字显示屏,用于指示正在播放的歌曲–用户应能够按数字搜索所选内容。

—播放USB和SD卡中以MP3 WAV WMV格式录制的音乐

—以高质量24位立体声格式播放音乐

-播放器应使用外置(脚踏)开关进行控制

—播放开关,用于从播放切换至暂停。

-停止开关可随时停止播放器。

-选择向上开关-一次前进到下一个选择,或按住时快速前进到下一个选择。

-选择向下开关-一次显示一个先前的选择,或在按住时快速显示。

-旋转编码器(速度旋钮)可快速更改要播放的选择

-音量增大开关。

-音量降低开关

-均衡器开关

-重复开关

—重要提示—该装置应可由用户编程,以便在播放完选择后,播放机自动前进到下一首歌曲,并准备好播放。 但是,在用户按下播放开关之前,它不会播放。

Richard Pearl– www.banjomobile.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    您是否在设计此模块时寻求支持? 或者,您是否希望获得一个现成的模块来满足您在帖子中列出的规格。 如果您正在寻求设计方面的帮助,我认为我们可以帮助您从我们的产品组合中选择合适的设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    正如Mark在上面所说的,我们没有一种产品可以满足您的需求。 但是,我们确实有一些零件可供您组装成最终设计。

    这种使用TI启动板和增强器包的参考设计将是一个良好的起点:

    www.ti.com/.../TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

    此致,
    John