This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:嵌入式编码器支持软件包中的C2806x库是否适用于F2.8069万?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576974/tms320f28069-will-the-c2806x-library-in-the-embedded-coder-support-package-work-for-f28069

部件号:TMS320F2.8069万

我有一个嵌入式编码器的试用版,以确定这是否是一个选项。 我没有看到F2806x库,但有C2806x。 这种或另一种方式是否有效?

此外,我在选择"选择标签"按钮时看到的可用标签仅列出A-E。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ry,

    是的,它会起作用。  Mathworks已使用代号"C2806x表示与F2.8069万类似的任何零件。  "C"只是一个通用标识符。

    您能否澄清您指的是哪些"标签"?

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Richard,

    标记是可用于标记我的帖子的选项,与#F2.8069万等相关。

    但是,如果我在标记发布后转到编辑标记,我似乎得到了完整的A-Z列表。