This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:GPIO内部上拉/下拉电阻值:可配置?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576939/tms320f28335-gpio-internal-pull-up-pull-down-resistor-values-configure-able

部件号:TMS320F2.8335万

GPIO (范围为-80至-190 uA)上的上拉值是否可配置?

或者,此范围-80至-190 uA只是宽公差范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引述] GPIO (范围从-80到-190 uA)上的上拉值是否可配置? [/引述]

    否,这些不可配置。

    Vivek Singh