This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-组:C2000-组-自检错误:图像闪存访问

Guru**** 2592200 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574188/c2000-gang-c2000-gang---error-in-self-test-image-flash-access

部件号:C2000-组

硬件版本:1.04   加拿大制造,序列号:1603-0032,0032,  日期   :2016/10/03

使用全新的C2000系列。 根据用户指南运行Selftest,我们希望Image Flash访问线路:

---映像快擦写访问(获取ID) 0x02 (0x01到0x02)结果:0x01... >>确定<<

但是,我看到了以下错误:

189:映像快擦写访问(获取ID)  0x0002  (0x0001 - 0x0002) 结果: 0x03...     >>错误<<

在测试日志结束时,出现以下消息:

*测试失败!! 1个错误。

对于全新的C2000系列来说,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您安装了最新的软件。 硬件版本是1.04 (最新的硬件版本),但用于测试的软件较旧,其中内部内存ID类型仅为1-2。 最新的硬件使用ID 为3的较新内存。 该内存ID=3 仅可用于最新软件。

    此致,

    Gregory Czajkowski,
    Elprotronic公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory

    运行自检时出现两个错误。   

    === C2000自检结果(2017年2月17日星期五 ,07:46:05)==

    适配器序列号------- : 1603.0091万

    硬件------- : C2K:01.04  

    访问键-------- : C2000 -组编程器

    芯片编号--: 8426 1147 0D002300

    API固件--- :C2K-Gang AC28:01.00 .06.00

    启动固件--- :G430BOOT B430: 01.00 .02.00

    GUI软件--- :C2000-Gang-GUI G28x:01.00 .06.00

    DLL软件--- :C2000-Gang-DLL D280:01.00 .06.00

    =================== 测试结果===========

    否。   名称          参数   限制        结果     状态

    118:BSL RX总线(1号高)      0x0001 (0x0001 - 0x0001) 结果: 0x00  ... >>错误<<

    ...

    189:映像快擦写访问(获取ID) 0x0002 (0x0001 - 0x0002) 结果: 0x03...   >>错误<<

    ================= 已完成===========================================
    *测试失败!! 2个错误。
    ===================================================================================================================

    在您的上述回复中,您提到使用最新的软件。 最新的软件版本是什么?

    较新的软件是否会修复映像闪存访问错误?

    导致BSL RX总线的原因(#1高)

    提前感谢。

    NOE GUTIERREZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现,将14引脚JTAG连接器插入组分离器会产生BSL RX总线(#1高)错误。 从组分离器中卸下JTAG连接器可修复该错误。
    但是,由于映像快擦写访问(Get ID)错误,自检仍然失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的软件是1.0 .6.4。 不久将发布。
    Gregory Czajkowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregory:
    请问1.0 .6.4 软件何时发布?

    我们被迫停止生产,这是非常紧迫的。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregory:

    我们何时可以获得1.0 .6.4 版本,您可以帮助更新吗? 客户等待工具的生产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是C2000-gang软件的链接

     

    http://content.elprotronic.ca/C2000-GANG-1v070-Setup.zip

     

    下周,TI网站上也将提供该软件包。

     

    此致,

    格雷戈里