This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:为96MHz更改等待状态请求

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576476/ccs-tms320f28335-waitstates-req-to-be-changed-for-96mhz

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

如果TMS320F2.8335万配置为96MHz,请发送PAGEWAIT,RANDWAIT和OTP等待状态的值

谢谢,此致,
Manideep,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manideep,

    这些数据可从数据表SPRS439n第95-96页计算。  例如,对于页面访问:

    TA (FP)= 37ns

    TC (SCO)= 1 /(96 MHz)= 10.4167 ns

    闪存页面等待状态=[TA (FP)/tc (SCO)]- 1 = 2.55 => 3.

    闪存随机等待状态类似3。

    闪存OTP等待状态显示为5。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢David