This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:现场闪存编程

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573412/tms320f28379d-field-flash-programming

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我们正在使用TMS320F2.8379万D开发控制板。 我们希望能够使用SCI A上载固件。但问题是我没有配置任何IO引脚或其他任何内容的灵活性。 此开发板将封装在一些难以接近的位置。 我只能访问SCI A,它将通过RS-485与主中继器通信。 此外,同一RS-485通信总线上还会有多个此类控制板。 因此,我的问题是如何使用SCI A在远程位置更新闪存中的固件,而不使用任何其他功能来切换/更改硬件方面的任何内容。

我确实花了一些时间看参考手册和应用手册,他们都提到将几个IOS与引导模式寄存器组合在一起;但我不确定如何在不切换任何IO的情况下执行此操作。

我是C2000的新客户,也是启动ROM,启动程序,闪存编程和固件更新的新手。 请提供建议。 感谢大家的参与和帮助。

此致,

归正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Archit -您必须开发一个驻留在闪存中的自定义引导加载程序,并始终在加电时激活。 此引导加载程序的任务是接收和编程新的固件映像,并激活新的或现有的应用程序代码。 我们在CodeSkin拥有现成的解决方案。 请随时与我们联系:sales@codeskin.com -此致,Beat。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Archit,

    希望您与Codeskin合作。 我要结束这条线。

    谢谢,此致,
    Vamsi