This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:其中包括&'InitSysPll()'函数是什么?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576510/ccs-tms320f28377s-where-document-including-initsyspll-function-is

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

TMS320F2837xS Delfino微控制器技术参考手册(修订版 d)' ,以查看设备controlSUITE安装中的InitSysPll()函数作为示例。

如果包含 'InitSysPll()'函数的文档为。

文档在哪里?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    没有文档,但controlSUITE中提供了该例程。 您可以在“F2837xS_sysctrl.c”文件中找到适用于您的设备的相同信息,该文件可在以下位置找到:
    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_COMMON \SOURCE2837 \SOURCE

    此致,
    Gautam