This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:BOR和EVM TMDSCNCD28.0049万M示意图pdf

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576237/tms320f280049m-bor-and-evm-tmdscncd280049m-schematic-pdf

部件号:TMS320F28.0049万M
主题中讨论的其他部件:TPS3702,C2000WARE

您好,我正在与我的客户研究该零件。

问题1. 我认为零件没有BOR。 因此,如果我们需要此功能,将放置一个重置IC,如TPS3702。 正确吗?

问题2. 我认为它的控制卡原理图没有显示第3页。 请您修改一下吗?    C:\ti\c2000Ware_1_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049M\A\MCU009A(001)_Sch.PDF</s>28.0049万

- Windows PC + Adobe Acrobat reader DC日语:错误对话框。 两台PC上的结果相同。

—iPhone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [报价用户="Hideaki Nambu"]q1. 我认为零件没有BOR。 因此,如果我们需要此功能, 将放置一个重置IC,如TPS3702。 正确?[/QUOT]

    你是对的。 没有提到内置BOR。

    [报价用户="Hideaki Nambu"]Q2。 我认为它的控制卡原理图没有显示第3页。 请您修改一下吗?    C:\ti\c2000Ware_1_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049M\A\MCU009A (28.0049万 (001)_Sch.PDF

    是,以上PDF文件已损坏。 在下一次C2000ware更新中应注意此问题。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam (和Christopher)
    感谢您的快速,清晰的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,是的,这将在下一次更新中修复。

    我在这里发布了一个固定的副本,直到下一个版本: e2e.ti.com/.../210.3173万

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Chris!