This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D/TMSDOCK28379D:2.8379万:涉及ADC的controlCARD R 1.3 板组装问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576301/tmdscncd28379d-tmdsdock28379d-controlcard-r1-3-board-assembly-issue-involving-the-adc

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万DTMDSCNCD2.8379万DTMDXIDDK379DTMDSDOCK2.8379万D

E2E社区您好:

TI最近发现了F2.8379万D controlCARD的R R 1.3 修订版问题。  此问题可能会影响2016年6月6日至2017年2月15日期间构建的所有TMDSNCD2.8379万D,所有TMDSDOCK2.8379万D和某些TMDSIDDK379D套件。  该问题会影响TMS320F2.8379万D MCU中ADC的评估能力。

对于受影响的controlCARD,错误地将R51-R54填充为100MΩ Ω 电阻器,而不是100 mΩ Ω 电阻器。 使用100MΩ Ω 电阻器时,ADC的电压基准可能不会保持足够的恒定,并且在采样/转换过程中ADC结果的精度/精度可能会受到影响。




建议客户将R51-R54更换为100 mΩ Ω,0603,5 % 容差(或更好)电阻器。  对于在实验室环境中评估controlCARD,还可以使用0Ω Ω 电阻器或焊接桥接器将R51-R54短路-但首选填充100 mΩ Ω。

2017年2月15日之后生产的套件将在controlCARD上的序列号标签末尾添加"B"。  这些controlCARD不受影响。  请参见下图以了解此"B"位置的示例。  对于将来的版本,可以将B直接附加到标签上序列号文本的末尾。




由此造成的不便,我们深表歉意。  感谢您对我们的TMS320F2.8379万D MCU进行评估!


谢谢!
Brett Larimore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R51-R54的位置如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.8377万d是否也会受到此问题的影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建伟

    在F2.8377万D controlCARD中,主板版本R 1.1 和R1.1A使用了不同的参考电路。  因此,此消息不直接适用于这些controlCARD。

    但是,这些设计中的参考电路并不理想。  F2.8379万D controlCARD中使用的电路在与100mOhm电阻器一起构建时更好,并将提供更好的性能。  

    请注意,较新的F2.8379万D controlCARD是F2.8377万D controlCARD的后续工具。   还值得注意的是,F2.8379万D controlCARD采用RevC F2837x器件构建,这些器件受到较少勘误(包括某些ADC通报)的影响。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Brett的提醒!