This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:关于GPIO寄存器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574783/tms320c28346-about-the-gpio-register

部件号:TMS320C2.8346万

你好。

我有两个问题。

1.数据表中是否 存在以下描述?

 答 在第78页的表60中,第31-3位是保留字段。

 B. 在第80页的图59中,寄存器的重置值为x

当 GPIO处于输入模式时,如果写入GPxDAT寄存器,锁存值将保留多长时间?

 例如,如果GPIO被配置为输入和上拉,当GPADAT-GPIO7被写入0时,锁存值将保留多长时间?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否给我一些更新?

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-san

    [报价] 2. 当GPIO处于输入模式时,如果写入GPxDAT寄存器,锁存值还会保留多长时间? [/引述]

    此值将一直保留到写入新值或重置设备。

    将在与数据表更正相关的其他查询上回复您。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的回复。
    我正在等待您的联系相关数据表更正。

    只是为了确定,我指出的描述是否有拼写错误?

    此致,
    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchida-san,

    [引述] a. 在第78页的表60中,第31-3位是保留字段。 [/引述]

    这不正确。 仅保留31至24个。 我们将在下一个版本中更正此问题。 感谢您的反馈。

    [引述] b. 在第80页的图59中,寄存器的重置值为x [/引述]

    复位值被指定为"x",因为它取决于从主板外部驱动的值(默认情况下,引脚是输入的)。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    感谢您的回复。
     
    复位值被指定为"x",因为它取决于从主板外部驱动的值(默认情况下,引脚是输入的)。
     
    图59表示GPIO端口B设置,清除和切换(GPBSET,GPBCLEAR,GPBTOGLE)寄存器。
    此寄存器的重置值为x,尽管其他GPIO端口设置,清除和切换姐妹的重置值为0。

    正确吗?

    此致,

    Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-san

    [引述]图59表示GPIO端口B设置,清除和切换(GPBSET,GPBCLEAR,GPBTOGLE)寄存器。
    此寄存器的重置值为x,尽管其他GPIO端口设置,清除和切换姐妹的重置值为0。  [/引述]

    是的,这也需要在文档中更正。 再次感谢您的反馈。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    我理解。
    谢谢你。

    此致,
    Uchida-k