This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万S:关于从逻辑地址到16位SDRAM引脚的映射

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572850/tms320f28375s-about-mapping-from-logical-address-to-emif2-pins-for-16-bit-sdram

部件号:TMS320F2.8375万S

你好。

我有两个问题。

1.当我使用EMIF2时,确认技术参考手册中的表24-15 (第2302页)是否正确?

2.当我使用EMIF2时,是否可以访问技术参考手册第2302页表24-15中所述的地址空间?

  关于技术参考手册第2302页的表24-15,它似乎将行地址描述为13位。

  但根据器件特定数据表,TMS320F2.8375万s只有12个EM2A引脚。

你会给我什么建议吗?

此致,

Uchida-k

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-san

    [报价] 1.当我使用EMIF2时,确认技术参考手册中的表24-15 (第2302页)是否正确? [/引述]

    这是关于EMIF IP的通用信息,因此它适用于EMIF2和EMIF1。

    [报价] 2.当我使用EMIF2时,是否可以访问技术参考手册第2302页表24-15中所述的地址空间? [/引述]

    如上所述,这是关于EMIF模块的通用信息,根据pinmux设置和有效地址行总数,不同EMIF实例的地址行数将有所不同。

    [引述]

    关于技术参考手册第2302页的表24-15,它似乎将行地址描述为13位。

      但 根据 器件特定数据表,TMS320F2.8375万s只有12个EM2A引脚。

    你会给我什么建议吗? [/引述]

    是的,EMIF2只有12个地址行 ,EMIF1有13个地址行。 每个EMIF的可用地址空间将根据地址行的数量而变化。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek Singh,您好!

    感谢您的回复。

    >是,EMIFF2只有12个地址行,EMIF1有13个。 每个EMIF的可用地址空间将根据地址行的数量而变化。

    如果是,F2.8375万S的数据表中表6-4中EMIF2_CS0n -数据大小的值是32M x 16,是吗?

    2^12 (行)* 2^11 (列)* 4 (列)= 32M

    我觉得EMIF2不能访问64M地址,因为它只有25位。

    此致,

    Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchida-san

    你是对的。 那里似乎有打字错误。 我正在与我的设计团队确认相同的情况。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    我理解。
    感谢您的回复。

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchida-san

    为了结束循环,我们的团队确认需要将此值更改为32Mx16。 我们将在下一版本中更新文档。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的联系。
    我正在等待文档的下一个版本

    此致,
    Uchida-k