This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:F2.8034万和F2.8004万x电流消耗

Guru**** 2589410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575984/tms320f28034-f28034-and-f28004x-current-consumption

部件号:TMS320F2.8034万

您好,

客户正在执行一个类似于BuckBoost的项目。 在此项目中,他们需要比99 % 更高的效率。 PWM/控制器频率可高达250kHz。 其他细节不作通报,因为必须保密。

根据他们的内部讨论,F2.8034万 (64引脚)可能是一个选择,但有这些疑问:

1)电流消耗,他们希望保持在60~70mA范围内。  除PWM和ADC (6通道)外,只 能使用一个UART。 F2.8034万能否满足? 从数据表看,这似乎有点困难。 但我们需要一个精确的数字,低于25摄氏度。  

2) 250kHz,BuckBoost是否可行?

除了F2.8034万之外,F2.8004万x也可能是 另一种选择,尽管 是较晚的MP。 他们在第三季度需要MP。

F2.8004万x的问题相同,一个是电流消耗, 另一个是250kHz。

非常感谢。

Br,Jordan