This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D电源定序

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575818/tms320f28379d-tms320f28379d-power-sequencing

部件号:TMS320F2.8379万D

 电源定序部分,

请注意,"耗材应在10毫秒内达到完全导轨"。

"10 ms" 是否表示第一条轨道开始斜坡的时间到最后一条轨道有效的时间,以便 内部POR 电路可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    每个单独供油轨的总斜坡时间为w.r.t。 在斜升VDDIO时,达到工作电压所需的时间不得超过10毫秒。 对于VDD也是如此,VDD的总斜坡时间不得超过10ms。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我不理解这个词"w r.t:"的含义。

    你是否 应该给我解释一下?

    如果在10毫秒内先为3.3V通电,然后在接下来的10毫秒内为1.2V通电,

    POR电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    抱歉 =关于。

    10ms用于每个滑轨本身,而不是将所有滑轨聚集在一起的总时间。

    示例:您可以在10毫秒内将VDDIO从0V提升到3.3V,然后在10毫秒内将VDD从0V提升到1.2V,总共可达20毫秒。

    两个重要要求:
    1.每个轨道的斜坡时间为10ms或更短
    2.在VDD之前或同时提升VDDIO (请勿在VDDIO之前提升VDD)

    此致,
    Adam Dunhoft