This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:TMS320F2.8027万

Guru**** 2591090 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575835/ccs-tms320f28027-tms320f28027

部件号:TMS320F2.8027万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在CCSv6中打开了闪存的LED示例项目,并尝试将它们闪存到F2.8027万启动板上的目标设备上。  程序似乎没有错误,但我没有得到闪烁的指示灯。在程序建立后有一些警告,我无法解决。 请帮我。

 

类型的参数  
2.指定了"_c_int00"以外的入口点符号:"code_start"  
3.设置了变量"Fid"  

此致

Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalpesh

    这些警告不应影响该示例的执行。 代码是否运行到正在切换LED的位置? 可以尝试暂停执行或放置一个断点来查看。
    另外,请尝试通过RAM Build config仅运行基本的LED示例,并查看其是否有效。 ~\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_examples_drivers\timed_led_blink</s>2802

    此致
    Chris