This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:不工作的演示代码

Guru**** 2533090 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576203/ccs-tms320f28377s-not-working-demo-code

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试在controlSUITE中使用f2.8377万s的演示代码,用于盲,ADC,PWM和SCI。

它不起作用,我从controlSUITE导入的演示代码加载到启动板中的控制器中,但它不起作用。

在这里我可以获得盲,ADC,PWM和SCI的示例代码。

这是我尝试将示例代码导入6.1 的路径。CCS .................2

C:/ti/controlSUITE/Device_Support/f2837xs/v180/F2837xS_Examples_CPU1</s>2837

我正在使用6.1 的2和controlSUITE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Srinivasan M 说:
    它不工作,我从 controlSUITE导入的演示代码 在launchpad中加载到该控制器,但它不工作。

    您认为该代码不起作用的依据是什么? 您可以从以下位置导入示例:

    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1</s>2837

    您只需单击Debug (调试)按钮,然后按Green Play (绿色播放)按钮。 使用盲板检查:

    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1 \linky\cpu012837 \linky\cpu01

    为结果配置正确的GPIO。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也做过同样的事,你评论的文件位置..... C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1 \linky\cpu012837 \linky\cpu01
    我熟悉CCS。 从controlSUITE导入程序后,我会生成和调试闪光程序,按下绿色播放按钮后,LED指示灯不闪烁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪! 您是否有启动板或定制板? 您是否尝试使用断点?