This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDM-SOMPLC-F28M35:在没有运行G3-PLC流量时启用后台流量

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575208/linux-tidm-somplc-f28m35-enable-background-traffic-when-there-is-no-g3-plc-traffic-is-running

部件号:TIDM-SOMPLC-F28M35

工具/软件:Linux

您好,

目前,我们正在使用 TIDM-SOMPLC-F28M35作为数据集中器,并使其适用于不同的G3-PLC智能仪表。 但是,我们注意到"G3 DC管理接口消息规范"文档中没有启用后台流量的选项。 我们希望启用后台流量,以便DC和SMS之间的连接保持稳定,并且根据噪音情况定期更新邻居表。

能否建议我在没有运行G3流量时启用后台流量的方法。

提前感谢!

Vamsi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi:

    我们没有任何特定的命令来生成后台流量。

    产生流量的一种方法是让同一网络中的一对节点连续发送/接收数据以堵塞线路。

    或让任何节点连续向网络传输。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meghana:

    感谢您的回复。 这回答了我的问题。

    此致,
    Vamsi。