This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:C2000 InstaSPIN BLDC lib—120度传导梯形控制许可证

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574908/tms320f28069-c2000-instaspin-bldc-lib-120-degree-conduction-trapezoidal-control-license

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEINSTASPIN-BLDC

您好,Champs:

请告诉我,在InstaSPIN BLDC lib的使用中是否需要任何许可或专利?
使用120度传导梯形控制。

此致,
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-BLDC.lib是根据controlSUITE安装所接受的许可证提供的。 客户可以将其与任何C2000器件一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    BEMF集成是否可能与其他专利相冲突。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    感谢您的回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris。

    我还有其他问题。
    德州仪器(TI)是否拥有BEMF集成专利?
    我的客户担心专利的商业化。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bemf集成技术属于公共领域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的回复。

    此致,