This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:坞站是否与Concerto controlCARD兼容?

Guru**** 2948630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576043/tmdsdock28379d-is-the-dock-compatible-with-concerto-controlcards

部件号:TMDSDOCK2.8379万D

我正在尝试为我们的实验室设置必要的工具,以便为我们的各种设计使用Delfino和Concerto芯片来支持开发。 我希望每条线路都有实验板坞站和一对控制卡,但我不确定TMDSDOCK2.8379万D坞站是否与 TMDSCNCD28M36 Concerto controlCARD兼容,或与两个系列的其他controlCARD兼容。 有人能告诉我这些产品是否能一起工作,或者我是否还需要为Concerto卡购买实验板套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    是的,TMDSCNCD28M36 Concerto controlCARD可与TMDSDOCK2839D套件中提供的扩展坞一起使用。

    此致,

    Vince Rodriguez