This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:CCS外部的TMS320F2.8035万独立USB通信

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571380/tms320f28035-tms320f28035-standalone-usb-communication-outside-of-ccs

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件:DRV8312

您好,

我正在使用具有TMS320F2.8035万控制卡的DRV8312开发套件开发电机控制应用。 我设法通过CCS7中的Watch表达式运行示例项目并控制电机(速度,功率等)。 我的目标是在使用Python应用程序的CCS之外执行此操作。 是否可以在我的PC和控制卡之间通过USB进行这种串行通信? 我发现 另一个TI controlSTICK硬件(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/21096/81428 )2.1096万)存在8.1428万存在一个较旧的,非常相似的问题,该问题拒绝了此功能,因为如果我理解正确,FTDI芯片仅用于用于CCS的JTAG仿真。 TMS320F2.8035万控制卡的情况是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有几种方法可以执行此操作。 我多次使用UART (SCI)到USB串行电缆进行快速调试和运行时输出。您可以在SparkFun,Amazon等上找到这些电缆。我的电缆直接连接到SCI引脚, 并将其转换为5V TTL,然后使用FTDI芯片将其传输至USB。 它包装精美,多次使用。 我们许多带有板载XDS100仿真器的更新套件确实将通道B引入串行,因此您已经将该功能嵌入到同一USB电缆中。

    我有的电缆: www.sparkfun.com/.../1.2977万

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,您还可以创建或查找采用SPI,UART或I2C并将其转换为USB的模块。 模块确实来自我上面提到的相同供应商。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,我将尝试您链接的USB-TTL电缆。 因此,当使用这种电缆时,控制卡上的代码仍然只是一个纯粹的SCI连接,对吗? 我已经检查了一些示例项目,现在有example_2803xSci_Echoback一个,使用上述电缆可以不做任何改动。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 是的,如果使用该电缆,您将像对待任何纯SCI/UART连接一样对待它。 示例代码运行时不进行任何修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主板实际上能够使用TI XDS100通道B通过USB进行串行通信,因此我选择了此选项,并成功地使用2803x_Sci示例项目与主机系统建立了通信。 但我花了一段时间才弄清楚这个问题。 我不知道为什么在这种情况下您会推荐我一根额外的电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我想当你说你使用的是哪块板时,我就错过了。 :)是的,controlCARD具有用于此目的的XDS100通道B串行连接。

    如果您使用的是没有板载仿真器的奢华的自定义板,电缆仍然是一个有用的工具。