This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:带跟踪的调试

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574108/ccs-tms320f2812-debug-with-trace

部件号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我需要调试基于TMS320F2812的应用程序。 我正在使用CCS v 3.3 ,但我可以迁移到新版本的CCS。 我需要跟踪功能。 是否有人知道在哪里可以找到文档来选择合适的仿真器(560 m ,xds560v2或其他...)以及如何设置代码编辑器以启用跟踪?

我创建了多个文档,但没有具体信息。

此致,

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在这些设备上没有系统级跟踪功能。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    感谢您的回答。

    此致,

    Fabrizio