This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C2.8346万:参考指南中的"ADC Resistses"是什么?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575250/tms320c28346-what-is-adc-resisters-in-the-reference-guide

部件号:TMS320C2.8346万

你好。

我有疑问。

以下参考指南中的表78中的"ADC Resisters"是什么?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sprufn1c/sprufn1c.pdf

 数据手册中没有与"ADC Resisters"相关的描述。

是否存在"ADC Resisters"?

或者,尽管 存在"ADC Resisters",但"ADC Resisters"是否完全被忽略?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-K 说:
    是否存在"ADC Resisters"?[/QUOT]

    此控制器不存在。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    感谢您的回复。

    如果"ADC Resisters"不存在,以下参考指南中表78中的"ADC Resisters"是什么?

    www.tij.co.jp/.../sprufn1c.pdf

    我也在等待TI的评论。

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在等待TI的评论。
    [/引述]

    让我们等待TI的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchida-san

    我认为提及ADC寄存器是错误的。

    C2834x是F2833x的衍生产品,因此在  可能的情况下,可以将F2833x中的文档重复用于C2834x。  似乎未按预期删除对F2833x ADC寄存器的引用。

    汤米